信息记录程序

本Cookies政策(以下简称“政策”)适用于本网站(以下简称“网站”)的所有访问者和用户(以下简称“用户”或“您”)。

本政策的目的是向您提供有关以下内容的信息:
-              根据您的选择,可能会在您访问本网站期间的有限时间内安装在您的浏览设备上的cookie;
-              你的权利。

请注意,本政策可能会不时更新,以考虑网站上使用的cookie的修改以及相关的法律和法规演变。因此,我们建议您定期咨询本政策。
1)您对cookie的选择  
激活本网站上的某些cookie需要您的同意,这些cookie对于您使用本网站并不是绝对必要的,并且不属于收集同意的法律例外的范围。
我们承认,您的同意需要是自由的、具体的、知情的、毫不含糊的,并通过代表您的积极行动来表达。
因此,我们向您提供以下信息:
-              候选人隐私政策中规定并定期更新的负责处理业务的人员的身份[插入指向此类政策的超链接];
-              使用每个cookie的目的;
-              关于如何接受或拒绝使用cookie的说明;
-              拒绝的情况下的后果;
-              你有权随时撤回同意。
上述信息将允许您评估您是否希望通过Cookies横幅(特别是在您首次访问本网站时出现的Cookie横幅)来评估您是否愿意同意使用Cookie。
您可以自由接受或不接受使用Cookie,这些Cookie在技术上并不是在本网站上导航所必需的。在任何情况下,拒绝Cookie都不会阻碍您访问本网站,但请注意,通过拒绝或删除Cookie,您可能会停用本网站的一些功能,特别是需要您表明身份(如果有)的内容或服务的访问。
(I)通过Cookies横幅表达您的Cookie选择:
我们将通过网站上出现的横幅系统收集您对使用Cookie的同意。横幅将通过复选框为您提供以下三个选项:(I)接受所有Cookie,(Ii)拒绝所有Cookie,以及(Iii)个性化您的Cookie首选项。
请注意,您也有权随时通过单击此“修改我的Cookie选项”[插入必须重新激活Cookie横幅的超链接]链接来撤回您对Cookie的同意或修改您对Cookie的选择。

(Ii)通过浏览器设置表达有关cookie的一般选择。
您还可以通过设置浏览器的首选项来控制Cookie的使用,您可以在下面找到有关如何在Web浏览器上设置Cookie首选项的特定信息。
对于Microsoft Internet Explorer用户,请执行以下操作:
第一步:选择“工具”,然后选择“互联网选项”
第二步:点击“隐私”
第三步:使用光标选择所需级别。
对于Mozilla Firefox的用户:
第一步:选择“工具”,然后选择“选项”
第二步:选择“隐私”面板。
步骤3:将“历史记录”设置为“对历史记录使用自定义设置”,并设置您的首选项。
对于Google Chrome用户,请执行以下操作:
第一步:点击浏览器“设置”中的Chrome菜单。
第二步:点击“显示高级设置”,然后点击“隐私部分”
步骤3:在“Cookies”部分中选择所需级别“。
对于Safari用户,请执行以下操作:
第一步:点击Safari菜单。
第二步:点击“首选项”
第三步:在“安全”中选择所需级别。
对于Microsoft Edge的用户,请执行以下操作:
第一步:选择“设置”菜单。
第二步:点击查看高级设置。
步骤3:在“Cookies”部分,选择所需的首选项。
您也可以使用大多数浏览器上存在的“不跟踪”设置。通过这样做,您的浏览器将向您访问的网站发送信号,通知它们您不希望启用跟踪Cookie,因此可能会阻止某些跟踪Cookie和组件放置在您的设备上(但这并不保证会禁用所有此类技术)。
(Iii)没有选择余地。
如果您选择不表达您的选择(即在一段时间内不在横幅中表达您的选择,关闭横幅而不选择Cookie首选项,或选择Cookies横幅上的“不接受继续”框),则应将其解释为拒绝接受不必要的Cookie。因此,未经您事先同意,不得激活任何cookie。请注意,在这种情况下,您可能会停用网站的一些功能。此外,如上所述,您可以随时通过单击“修改我的Cookie选项”[插入必须重新激活Cookie横幅的超链接]来修改您的Cookie首选项和选择。

2)语言。
这项政策是用英文起草的。虽然可能提供本政策其他语言的翻译,但此类翻译可能不是最新的或不完整的。因此,您同意,如果本保单的英文版本与与之相关的任何其他翻译版本之间存在任何冲突,

本政策以英文版本为准。

3)政策版本。


上次更新时间为[插入日期]

CookieBot Declaration: